This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS53353:连接到外部电压源和/或 MCU/FPGA 监控器的 PGOOD 引脚对模式设置的影响

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036466/faq-tps53353-pgood-pin-connected-to-an-external-voltage-source-and-or-mcu-fpga-monitor-effects-on-the-mode-settings

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS53355

由于 PGOOD 从外部上拉至 MCU 或 FPGA 以及外部电压源、因此只要监测 PGOOD 的探头阻抗相对较高且 PGOOD 具有与其逻辑电压的合理上拉电阻、我就不会在软启动/模式选择中遇到任何问题。 当器件启动时、PGOOD 引脚将置为低电平、器件将在 MODE 引脚上输出电流。 读取产生的电压以设置软启动时间、因为在 PGOOD FET 导通的情况下、此时引脚电压以接地为基准。 一旦 PGOOD 置为高电平(此时驱动 PGOOD 逻辑的 FET 关断)、并且在 MODE 引脚通过表7-3中标识的适当电阻连接到 PGOOD 的情况下、该器件将启动、然后在 FCCM 中开始切换。

当器件寄存一些可用的开关频率设置时、射频引脚以 VREG 为基准、这可能会引起混淆。 请确保 MODE 引脚分别以 PGOOD 或 GND 为基准、具体取决于 FCCM 或自动跳跃的选择、 在将 MODE 连接到 PGOOD 的设置中、我没有看到任何问题、并且 TPS53355/53器件上有高阻抗 I/O 引脚监控 PGOOD。