This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TL1963A 和 TPS7A45之间的差异

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036196/tps7a47-difference-between-tl1963a-and-tps7a45

器件型号:TPS7A47

大家好、

我发现 TL1963ADCQR 和 TPS7A4501DCQR 的大多数参数是相同的、尽管它们是不同的 TL 和 TPS 系列。
它们之间有什么区别? 为什么类似的两个芯片属于不同的系列?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    TPS 器件在一些与该器件相关的参数上具有一些更严格的容差。 轻负载下的输出电压容差、一些较小的调节引脚电流、更好的 PSRR 和更好的输出电压噪声。 它还具有较小的反向引脚电流额定值。

    TL 器件是 LT1963A 的直接竞争对手。 命名是相同的、旨在直接替换器件的 P2P。 在 TPS 开发的器件中、我们可以在类似的规格下强制其具有更好的性能、并且可以将其视为升级的器件。 命名最有可能与 TI 的竞争对手器件完全匹配、当我们用更好的规格制造自己的器件时、我们将其命名为典型样式、并将其命名为我们生产的 LDO 的 TPS 系列。

    此致、

    John