This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27082L:作为 TPS27081A 的替代电源

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27082L, TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033631/tps27082l-as-a-alternative-source-for-the-tps27081a

器件型号:TPS27082L
主题中讨论的其他器件: TPS27081A

您好、先生、

我们正在尝试使用 TPS27082L 作为 TPS27081A 的替代电源

在元件的特性和外围电路部分、我们是否需要注意任何问题?

TPS27082L 内部方框图、如下表右侧所示。

我们是否要将 R109更改为0r Ω? 因为它已经具有内部 PD 12.5K 欧姆?

并作为规格 建议更改 R108>150K 欧姆?

或者、我们可以直接在 U15位置安装 TPS27082L 并保持外设电路设置?

此致、

廖约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您加入 E2E!

    R1电阻器会影响 Vin 到 Vout 压降。 150千欧等较大的 R1将最大程度地提高导通状态 Vgs-Q1、从而最大程度地减小 Vin 到 Vout 的压降  

    使用以下公式、 您可以确定将 Vgsq1设置为所需电平所需的电阻。  

    您是正确的;由于器件内部已经集成了一个内部导通下拉电阻器、因此无需外部导通下拉电阻器。  

    您似乎没有在 Vout 和 R1/C1之间选择 C1电容器。 这将导致典型值为5us 的 Trise 时间。 这是可以接受的吗? 如果需要更多上升时间、请在 Vout 和 R1/C1之间添加一个 C1电容器、您可以根据下表进行选择:  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的及时响应和详细描述。

    总结中还有一个问题、即如果我们要实现导通状态 Vgs-Q1的最大化并最大程度地减小 Vin 到 Vout 的压降、

    R1值越高、R2的值就越高10倍、对吧?  

    U15外设电路上的电流

    TPS27081A 公式:

    VGS-Q1 =-3.3V*(100K /(100K+0))=-3.3V、RDS (ON)约为小于44m Ω

    TPS27082L 公式:

    VGS-Q1 =-3.3V*(100K /(100K+12.5K))=-2.93V、RDS (ON)约大于44m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    关于 TPS27081A、

    不受控制的快速上升开/关逻辑输入可能会导致输出端的高压摆率、从而导致非常高的 dv/dt、从而导致较高的浪涌电流。 为了控制浪涌电流、建议使用 TPS27081A 器 件连接一个电阻器 R2。  

    该 R2实际上是您之前在内部提到的 TPS27081L 的版本。 TPS27081L 内部电路的 Rs 功能与 R2引脚上的 R2电阻器类似、它将位于 TPS27081L 上。  

    关于 TPS27081L、  

    • 我建议对原始原理图进行的唯一更改是更改 R1 > 125kΩ Ω 、并选择一个最接近标准值的电容器 C1置于 Vout 和 R1/C1之间、如以下原理图所示、并在选择满足以下公式的 C1后:  

    • ON 下拉 R109应保持、以确保 ON/OFF 不会保持浮动。

    此致、  

    Elizabeth