This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:使用 I2C 主器件与 UCD9090A 通信

Guru**** 2796935 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036040/ucd9090a-communicating-to-the-ucd9090a-using-an-i2c-master

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD9090

大家好、我们使用 I2C 主设备(PCA9564)与 UCD9090A 通信。 它是一个并联到 I2C 总线控制器。

我们可以使用标准 I2C 命令与 UCD9090A 进行通信、还是需要使用 PMBus 命令。

我们只需读取 I2C 总线(使用地址104d)、而看不到 UCD9090A 发出的 ACK。  

我们将发送起始/从地址/读取、但我们不会收到 ACK。  

我们是否需要设置 UCD9090A 以 ACK 此命令?

我已经使用接口适配器对 UCD9090A 固件进行了编程、固件控制 PDN 电源轨。 我们现在添加了一种在不使用接口适配器的情况下与系统中的 UCD9090A 进行通信的方法。

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9090A 是一款以 PMBus 为中心的器件、所有通信均基于 PMBus 规范定义的协议。

    您不必将其设置为 ACK、但命令必须遵循 PMBus 协议。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    感谢您的及时响应。 我不确定我是否理解您对 ACK 的评论、因为我认为 UCD9090A 仍会 ACK 一个启动/从地址/读取命令。 那么、您是否说 UCD9090不会从 I2C 主设备中确认这一点?

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以执行以下写入测试:

    I2C_ADDRESD+Wbit + 0x00 + 0x00

    器件是否更正了 ACK 并完成了事务?

    此致

    Yihe