This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601-Q1:不会自动生成输出

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032571/lm43601-q1-output-is-not-generated-automatically

器件型号:LM43601-Q1
主题中讨论的其他器件:LM43601

e2e.ti.com/.../lm43601_5F00_12V_5F00_SCH.pdf

PFA 原理图

输入电压=>+12V

输出电压=>-12V

请 请注意、到目前为止、我们尚未组装 J7共模电感器。

在首次上电时、输出被禁用、即我们不会获得任何输出、但在仅移除和重新插入 JP5 Berg 之后、IC 开始提供所需的输出。

之后、如果我们在某个时间内打开和关闭输入电压、那么每次 IC 自动提供输出时、输入电压都会自动开启和关闭。

如果在大约3分钟或更晚的时间后上电、我们再次无法获得输出、我们需要再次移除并重新插入 JP5 Berg 以获得输出。

在这两个 PCB 中观察到的现象与我们迄今组装的情况相同。

请 让我们知道如何确保 IC 自动提供输出、而无需人工干预(移除并重新插入 JP5 Berg)。

谢谢、此致

Ravi Chawda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    我的膝部急动反应是、它不是您看到的现象、而是设计中的不稳定。

    通过器件调节、您能否以最快的压摆率提供几个空载到满载的瞬态? 确保您没有达到器件的电流限制。

    看一下您的前馈网络、它建立的零极组合几乎是彼此相连的。

    使用较低的 Z 反馈分频器、我可以在两者之间提供进一步的分离、并希望在穿越频率低于20kHz 之前实现一些相位升压。

    如果您发现稳压器根据建议的负载瞬态不稳定、那么我建议这样做

    RFBT = 100k

    RFBB = 9.2K

    CFF = 470p

    这会将零点置于3k、极点置于40k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的快速回答。根据您的建议、我对我们的电路板进行了建议的更改并进行了测试、但仍然观察到了同样的不稳定问题。

    请 建议如何解决不稳定问题。

    请 请注意、我不是电力电子专家、因此根据我的要求、我使用 TI 工作台工具设计了电源。

    为 TLV4197QPWRQ1 OPAMP VEE 提供生成的-12V 电压、以生成+12V 和-12V 电压电平的 PWM。

    因此、由于我们需要2个 PWM 通道、因此最大负载电流将约为10mA。因此、我们无法在运行时开启和关闭负载。

    谢谢、此致

    Ravi Chawda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否需要一些额外电路来启用稳压器的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    我需要查看波形以确认您看到的问题。 如果可以、请共享报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想查看 Vin 电压、EN 电压、SW 电压和 Vout 电压。

    声明是超出器件 UVLO 且器件未进行调节。 根据 上面的图表、我应该能够确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    通电时、以下是万用表上观察到的电压、因为我没有 DSO 来捕获所需的波形。

    VIN => 12.19V

    EN 引脚=> 12.19V

    SW 电压=> 0.020V

    VOUT (即 COUT C40的负极端子)=> 0.610v

    重新插入输入跳线 JP5后、我们得到以下电压电平

    VIN => 12.15V

    EN 引脚=> 12.15V

    SW 电压=> 0.101V

    VOUT (即 COUT C40的负极端子)=>"-12.10V"

    谢谢、此致

    Ravi Chawda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    如果没有示波器来观察 IC 行为、这几乎是不可能的。

    对我来说、重启电源解决该问题似乎很奇怪。 我相信有些事情被忽视了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 VIN 和 EN 引脚上电波形。 在这些波形期间没有输出

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电时的 SW 引脚波形、这些波形期间无输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 引脚波形在此波形期间为上电、无输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新插入 JP5并开始获取输出时的 VIN 和 EN 引脚波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       重新插入 JP5 并开始获取输出时的 SW 引脚波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       重新插入 JP5 后的 Vout 引脚波形、我们开始获取输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marshall

    我希望捕获的波形足以供您进行分析、并获得宝贵的反馈以解决我们的问题。

    请 如果您需要任何其他信息/波形、现在让我来谈谈。

    谢谢、此致

    Ravi Chawda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ravi、该波形是否与输出调节波形相对应? 它看起来不是-12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    该波形似乎调节至-12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    我试图回复您的个人帖子、但这不允许我回复。 您可能已经为某些拍摄混合了字幕、所以我只是确认了这一点。 感谢您的分享。

    在我看来、您的输入电源可能是电流限制?

    您是否曾尝试过实验室电源的相同实验?

    对我来说、对器件进行下电上电可解决此问题是很奇怪的...启动问题通常由器件达到电流限制而引起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    目前、我们仅使用实验室电源、并将电源中的最大电流输送设置保持在2A (电源1)和5A (电源 SUPPLY2)左右、

    我们已经使用2个不同的电源进行了测试、在这两种情况下、我们都观察到相同的行为。

    我还无法理解如何通过重新插入跳线 VIN 跳线来启用输出。

    我的电子邮件 ID 是: ravi.chawda@threemediatech.com

    和: ravi.m.chawda@gmail.com

    可以吗? 向我分享您的电子邮件 ID、以便我们能够更快地进行交流。

    谢谢、此致

    Ravi Chawda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、您好、我将向您发送电子邮件。