This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:反向电流保护

Guru**** 2508415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035824/bq24130-reverse-current-protection

器件型号:BQ24130

大家好、

我们的客户正在寻找一款来自5V 电源且最大电流为0.5A 的3V 超级电容器充电器。 其负载将消耗2mA 和4mA 的平均电流 、峰值电流小于10mA。 我们拥有的超级电容器电池充电器之一是 BQ24130。 参考数据表的图2  、该器件似乎没有反向电流保护。 我们是否可以如下图所示添加反向电流保护二极管(D1)?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    请查看图1。 它具有 Q3和 Q4、其中 Q3是反向阻断 FET。 您也可以在这里实现一个二极管。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    图1中的典型应用电路用于为电池充电、而图2用于为超级电容器充电。 由于客户的应用是为超级电容器充电、我将参考图2。 我知道、移除适配器后、反向电流将流向分压器 R12和 R11以及引脚 SRN、SRP 和 SW。 我们的客户担心、反向电流可能会显著升高、从而使超级电容器更快放电。

    反向电流是多少、我们是否需要在超级电容器之前添加反向电流保护二极管(D1)、如上图所示?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    尽管图1用于为电池充电、但反向阻断二极管的原理相同。

    I (BAT)规格是流入 AVCC、BTST、SW、SRP、SRN、 和 BAT。

    电池放电电流规格、如果 AVCC 电压低于 UVLO 电压、I (BAT)最大值为15uA。

    2.如果 AVCC 电压大于 UVLO 电压、但仍小于 SRN 电压、则 I (BAT)仍为最大值15uA

    有关更多详细信息、请参阅规格。

    不建议在充电路径中添加二极管、因为它将在0.5A 充电电流上产生大约0.7V 的压降、从而使二极管上的损耗为350mW。

    流入 BAT 的电流大于、而流经 BAT 电阻器 R12和 R11的电流取决于电阻器本身以及输出电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。