This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:webench sch

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036273/lmr14006-webench-sch

器件型号:LMR14006

大家好、

请帮助再次检查此 webench 推荐的 sch 是否正常?

客户发现 LMR14006Y EVM 具有类似的规格、但组件值不同、因此需要验证是否可以进行任何优化、谢谢!

https://www.ti.com/lit/ug/snvu311/snvu311.pdf?ts=1631617043146&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLMR14006YEVM

输入10 ~ 30 VDC

输出0.6A/5V。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:X 可订购产品和 Y 可订购产品、它们的编程开关频率各不相同。

    您为相应可订购产品共享的 webench 原理图对我来说似乎是可以接受的。

    我建议的唯一修订版本是使用陶瓷输出电容器。

    它所建议的电解质上的 ESR 相当大。