This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:选择合适的电池保护电路型号

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036038/bq2970-choosing-the-right-battery-protection-circuit-variant

器件型号:BQ2970

您能告诉我上面的 P/N (BQ2970)、使用此原理图、这三个值是什么:

 

  1. 过放电电流?
  2. 过充电电流?
  3. 短路电流?

 

您如何计算这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    对于 BQ2970、系列中有不同的器件型号、这些参数的值不同。 假设这是使用 BQ29700 (如原理图所示)、则电压定义的参数为:

    1. 过放电电流:100mV
    2. 过充电电流:-100mV  
    3. 短路电流:500mV

    您的原理图表明、每个 FET 的 RDS 为27m Ω。 如果您查看详细的设计过程(数据表的10.2.2节)、则会了解 FET 的选择和计算。 因此、在本例中:

    1. 过放电电流= 100mV/54m Ω= 1.85A
    2. 过充电电流:-100mV/54m Ω=-1.85A
    3. 短路电流:500mV/54m Ω= 9.26A

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt!