Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 您能告诉我上面的 P/N (BQ2970)、使用此原理图、这三个值是什么:
- 过放电电流?
- 过充电电流?
- 短路电流?
您如何计算这些参数?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jorge、
对于 BQ2970、系列中有不同的器件型号、这些参数的值不同。 假设这是使用 BQ29700 (如原理图所示)、则电压定义的参数为:
您的原理图表明、每个 FET 的 RDS 为27m Ω。 如果您查看详细的设计过程(数据表的10.2.2节)、则会了解 FET 的选择和计算。 因此、在本例中:
此致、
Matt