This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:低于50mA 的编程电流的后果

Guru**** 2509245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25100, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035959/bq24040-consequences-of-programmed-current-below-50-ma

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ25170

我想知道将 ISET 编程电流设置为低于50mA 会产生什么后果。 我们希望使用13kOhm 电阻器将我们的编程电流设置为41.5mA。 这样做的原因是我们的电源未指定为50mA。

那么、为什么下限为50mA? 是否还有其他超出规格的东西(预充电电流 或终止电流)?  或者编程电流与您设置的电流不符。

或者、我们可以尝试将编程电流设置为50mA、但我们的电源可能会降至5V 以下。 在这种情况下、BQ24040是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24040可在较低的充电电流下使用、但电流调节精度会降低、如 K-ISET 容差所示。  BQ25100器件采用 WCS 封装、能够在较低的充电电流下正常工作。  此外、采用 QFN 封装的 BQ25170具有更严格的低电流精度。

    但- BQ24040具有输入 DPM、如果输入电压开始下降、它将降低输出电流以继续运行、这可能会有所帮助。