请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 主题中讨论的其他器件: BQ25100、 BQ25170
我想知道将 ISET 编程电流设置为低于50mA 会产生什么后果。 我们希望使用13kOhm 电阻器将我们的编程电流设置为41.5mA。 这样做的原因是我们的电源未指定为50mA。
那么、为什么下限为50mA? 是否还有其他超出规格的东西(预充电电流 或终止电流)? 或者编程电流与您设置的电流不符。
或者、我们可以尝试将编程电流设置为50mA、但我们的电源可能会降至5V 以下。 在这种情况下、BQ24040是否正常工作。