This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561 1Mohm 电流感测

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036248/bq27z561-bq27z561-1mohm-current-sense

器件型号:BQ27Z561

你(们)好  

我有一个查询需要您的帮助。

如果我使用1Mohm 电流感测、可以测量的最小电流是多少?

它 支持1mA 电流吗?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计可测量低至1mA 的电流。 根据电路板的制造公差、可能需要校准。