This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032EVAL:将 TMS320f28379d 等外部控制器连接到 LM5032EVAL

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LM5032EVAL, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034253/lm5032eval-connecting-external-controller-like-tms320f28379d-to-lm5032eval

器件型号:LM5032EVAL
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DLM5032

我想使用太阳能输入以及使用  TMS320f28379d 在外部编程的 MPPT  、并且需要连接 到 LM5032EVAL。

有可能吗? 如果是、如何避免 LM5032EVAL 中的 LM5032。请向我推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameswarna

    您好像在设计数字控制的光伏逆变器吗? 您正在考虑使用 LM5032EVAL EVM、是否可以? 您还在问如何使用 LM5032EVAL EVM、以及如何"避免使用 LM5032"-您能不能澄清一下您在这里到底问了什么? 在输入、输出电压、电流、功率、隔离要求等方面、我认为这是有帮助的。  

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steve、我想使用电池板的太阳能输入作为输入、我想实施一个定制的 MPPT 代码来跟踪最大功率。 此外、我想将交错升压转换器用作 LM5032 EVM。 但 EVM 附带板载控制器。 是否可以禁用板载控制器并使用外部 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameswarna

    我想 我不完全理解您对"禁用板载控制器和使用外部 LaunchPad?"的疑问 您是不是要在不使用控制器的情况下使用 EVM 的功率级部分? 如果是、我想通过仔细检查带 Kluced 的导线数量、切割次数以及如何连接到 DSP、可以实现这一点吗? 我的另一个想法是、您可能会询问如何禁用 PWM 振荡器并应用来自 TMS320的 SYNC 信号? 如果为 true、请遵循 LM5032数据 表中给出的同步指导。 如果您需要 LM5032的支持、请在咨询时尽可能具体。 如果您需要 TMS320的支持、请输入新主题、以便您的查询将被路由到正确的论坛:

    此致、

    Steve M