This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:充电电流的终止阈值

Guru**** 2536600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036265/bq25170-the-termination-threshold-of-charge-current

器件型号:BQ25170
主题中讨论的其他器件:BQ24045

您好、先生、

我们客户的智能手表产品,即使用 BQ24045进行电池充电的原始项目,现在新项目使用 BQ25170。 根据数据表、可以设置 BQ24045的截止充电电流、BQ25170的截止充电电流是设定的快速充电电流值的10%。  

将相同的快速充电电流值设置为250mA 时。 然后 将 BQ24045的充电截止电流设置为12.5mA、BQ25170的充电电流为25mA。 当充电停止时、BQ25170充电的电池电量相对较低。 因此、我们的客户想知道 、如果设置了相同的充电电流、BQ25170是否可以达到与 BQ24045相同的充电功率。

具有 BQ24045和 BQ25170热调节功能的充电曲线如下所示。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的、BQ25170的终止电流固定为快速充电电流的10%、而 BQ24045终止电流(快速充电的%)可使用外部电阻器进行设置。   

    如果客户对 BQ24045使用5%、而现在对 BQ25170使用10%、则总电荷将略低。  但确切的电量取决于电池、最好联系制造商以确定总电量的变化。  

    更新--通常 CC 阶段会将电池容量更改为90%。  CV 相位代表总容量的10%、 从5%到10%的终止电流变化仅 代表大约10%的微小变化。