This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035688/tps62130-tps62130

器件型号:TPS62130

大家好、支持团队

我正在使用 tps62130进行设计。
它基于 TI EVM 进行设计、工作正常。
但是、在某些时候、3.3V 输出变为5V 输出。
可以是这样吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电压不正确输出为5V、因此它继续输出为5V。
    这是最初应该输出为3.3V 的设置。
    与之前的值相比、电路的 FB 值似乎有所变化。
    在这种情况下、该电源芯片内部是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 应按原样输出3.3V 电压、而不更改任何组件。 此 EVM 上的任何组件是否发生了任何更改? 如果您对 EVM 进行了任何更改、请确保反馈电阻器的大小正确。 FB 引脚的读数应接近0.8V。 您可以始终尝试使用另一个新的 TPS62130 IC、看看这是否有助于解决该问题。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    此处随附的是我设计的原理图。
    输入为 DC12V。
    我想指出的一点是、此设计为我提供了一段时间的正常3.3V 输出、它运行良好、但在我为电路板加电时的某个点、我得到了5V。
    FB 线路上的电压电平为0.850V。
    其他正常电路板的 FB 电压电平为0.800V。
    该电压电平差与它有什么关系?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用自己的电路板或修改 EVM 以匹配您所附的原理图? 原理图看起来不错。 除非我们在故障点有波形、否则不清楚可能发生什么情况。  您可以尝试 A-B-A 交换 以确认故障是否出在 IC、并检查这些其他 故障排除提示 

    谢谢、

    模块