This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:动态更改 VSET 电阻器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25883, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036289/bq25886-dynamically-changing-the-vset-resistor

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件: BQ25883BQ25882

您好!
BQ25886具有一个名为"VSET"的引脚、用于设置电池充电电压。 是否可以 将建议的编程电阻替换为 数字电位器( 由 VBUS 供电)。 这个设置的想法是能够从 一个微处理器中编辑电池充电电压、然后将这个设置存储在一个 nV 存储器中。  

我的问题是 、BQ25886 只能在加电期间(插入电池时)探测编程电阻器。 此时 Vbus 不存在、因此编程电容器无效。  

(对于 我们的应用而言、使用 BQ25883是不可选的、因为我们需要 OTG 引脚)

感谢你的帮助!

此致
重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、转至、

    是的、如果工作正常、充电器将根据该引脚上的电阻做出反应。

    BQ25882具有非常相似的特性、包括 OTG 和 I2C。 不同之处是 STAT 引脚和封装类型。

    此致、

    Wyatt Keller