This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62113:12V 时的 TPS62113值

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035813/tps62113-tps62113-values-at-12v

器件型号:TPS62113

在数据表中、组件值最高可达9V、但规格表明、它可在高达16V 的输出电压下工作

尽管我可以计算它、  

我想知道为什么不包括12V 输出、这是一种非常常见的输出电压

是否存在一些限制?

我的设计具有15V 2A 输入、我需要12V 1A 输出和6.8UH 电感器、该电感器可在高达1MHz 的频率下运行、并具有1个0.1uF 陶瓷电容器+ 2个22uF 多层 SMT CAPS

另外、请提供 CFF 值、也可以选择固定电压版本。

为什么此部件没有仿真器选项?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是一个相对较旧的器件、因此我没有完整的数据表设计部分为什么不包含12V 输出。 但 TPS62113的输出电压应为12V。 具有0.1uF 陶瓷+ 2x22uF 输出电容器组合的6.8uH 电感器工作正常。 前馈电容器是可选的、但22pF 电容器可用于此更高输出电压设计。  https://www.ti.com/product/TPS62113#design-development 上提供了适用于此器件的 PSPICE 模型 

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaze

    非常感谢您的快速响应、非常感谢

    我不得不使用该器件、因为它是 TI 唯一一个现货器件、而且我之前已经使用了3.3V 版本

    我一直在使用许多其他 TI SMPS IC、但现在、主要是由于"缺货"、 我第一次被迫使用其他供应商  

    我不需要 PSPICE 模型、请准确地为我提供12V 的 R1和 R2值  

    根据公式,我能做的最好的是 R1 = 680K 1%(680100),R2 = 715K 1%(71500),VO = 12.12

    请提供建议

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、最近出现了很多供应问题。 您选择的 R1/R2应该正常工作。 如果您需要更精确的 VOUT (更接近12V)、则可以为顶部 FB 电阻器使用两个串联电阻器、例如649kohm+23.7kohm 和71.5kohm 底部电阻器、这两个电阻器应恰好产生12V 电压。

    谢谢、

    模块