This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:计算直流/直流转换器中的 tl431反馈环路的 r &c

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035574/tl431-calculation-of-r-c-for-tl431feedback-loop-in-dc-dc-converter

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:LM5030

大家好、我之前使用 LM5030设计直流/直流转换器  

我使用 TL431和 pc817来设计反馈环路

我知道使用了两个电阻 R5和 R3来设置电压

但我在许多使用 C1 R2和 R4的地方看到、它们与2类补偿器相关

我是这方面的新手、互联网上提供的材料令人困惑、有人能告诉我们为什么使用电阻器电容器以及如何计算电容器