This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:较高电流的行为。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035326/ref5050-behavior-of-higher-current

器件型号:REF5050

您好!

根据数据表 P.6、短路电流为25mA (典型值)。  在发生短路电流的情况下、REF5050上的行为是什么?   闭锁?  断续模式? 等等。

 

根据数据表图12、我们可以找到"短路电流与温度间的关系"、如下所示。 加电时,电流限制应用于“拉电流”曲线。  正确吗?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    当电流高于额定电流限值时、VOUT 将下降、直至达到0V。 当 Vout = 0V 时、我们将该短路电流称为短路电流。 除非情况得到解决、否则器件将继续输出电流。 如果短路电流长时间大于绝对最大值、则可能会损坏器件。

    REF50没有任何可能导致器件打嗝或锁存的内部短路限制或保护。

    REF50器件上是否需要高于20mA 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    只需跟你跟进。  如果您需要其他帮助、请告诉我。  如果不是、继续、点击"Resolved"以关闭该主题。  谢谢!