This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电感器选择

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036207/bq25798-inductor-selection

器件型号:BQ25798

大家好、

我的客户正在考虑使用 bq25798。 我收到了有关电感器选择的问题。

d/s  1µH "请注意1.5MHz 开关频率只与 Δ I 电感器一起工作"。 我的客户希望在1.5MHz 下使用2.2uH、但查看下面的 E2E 帖子、这似乎是不可接受的。 我的理解是否正确?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928539/bq25790-inductor-selection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25790%20inductor#

2. EVM 使用铁氧体类型(SPM6530T-1R0M120)。  是否可以使用金属类型?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    对于 fsw=1.5MHz 的情况、可为客户应用提供具有足够高饱和电流额定值的2.2uH 电感器。  由于2.2uH 电感器的 DCR 较高、与额定电压和尺寸为1uH 的电感器相比、效率可能略低。  但由于电感器电流纹波较高、因此不建议使用1uH 且 fsw=750kHz 的电流。

    此致、

    Jeff