Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, PMP22650, TIDA-01604, TIDM-02002, TIDA-01606, TIDA-010054
我可以找到讨论单相车载充电器的大多数参考文献、因此 如果我可以获得一些三相车载充电器的设计参考、那将非常有帮助! 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, PMP22650, TIDA-01604, TIDM-02002, TIDA-01606, TIDA-010054
我可以找到讨论单相车载充电器的大多数参考文献、因此 如果我可以获得一些三相车载充电器的设计参考、那将非常有帮助! 谢谢!
您好、Desiree、
在 TI.com 上快速搜索“电动汽车”,显示了详细的应用手册 :www.ti.com/lit/an/slla497/slla497.pdf 。
请查看、当 您找到 您感兴趣的参考设计时、请提供编号/说明、以便我们可以将您与产品组联系、该产品组提供有关特定设计的更多信息。
谢谢、
~Leonard
Desiree、
请参阅
图5和图6使用了两种基本方法
模块化或非模块化。 当使用模块化方法时,该设计与单相 OBC 非常相似,我们最近发布了一个用于进一步优化现有解决方案 TIDM-02002 + TIDA-01604 => PMP22650 (https://www.ti.com/tool/PMP22650)的设计,该设计也使用了 TI-GaN 技术。
此外、对于集成方法、对于10kW PFC、我们的 T 型 TIDA-01606、对于6开关型 PFC、Wolfspeed 采用了 C2000 MCU CRD-22AD12N 设计、功率高达22kW。
对于直流/直流部分、CLLLC 和 DAB 仍然是最常用的拓扑、我们已经提供了 TIDA-010054 (10kW)和 TIDM-02002 (6.6kW)。
如果您要设计单向 OBC、则 TIDM-1000适用、TIDA-01606是该设计的双向版本。
-Manish