请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 嗨,我正在設計交流轉直流電源 μ A
一季度。輸入交流85~265交流輸出交流直流300V/3A
Q2。輸入 AC 85~265 Vac 輸出 DC 400V/0.5A
我看到 UCC28070有 EVM,但只有300W
如果我想將輸出功率更改為 Q1 Q2,您能否建議 T1 T2 L1 L2 D1 Q1 Q2部件號?Ω
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../5808.UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA.xls
大家好、我是一个只讲英语的扬声器、但是从我可以说的内容来看、您正在询问 UCC28070的组件选择。 请使用随附的设计工具、该工具将帮助您选择正确的组件。