This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:最大软启动延迟

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034717/tps63030-maximum-soft-start-delay

器件型号:TPS63030

是否可以提及从 VEN 高电平到 VOUT 有效的最大软启动延迟?

例如、它不超过1毫秒。

输入电压:3.0-5.5V

工作温度:-45-85°C

VOUT 残余电压:0-4.0V

测量数据附于下文。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Soft-start-delay-on-TPS63030EVM_2D00_417.pdf

(R1和 R2已调整、以便连接数据中的电压为4.0V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、您好!  

    您需要确保 EN 高电平到 Vout 有效之间的时间延迟不超过1ms、我是对的吗?

    您可以分享您的原理图吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao San、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao San、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao San、

    是的、我想知道它是否小于1毫秒。

    下面附上了电路图。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8540.TPS63030.pdf

    此致、

    中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、您好!  

    您能不能帮助移除 C1并添加一个与 R10并联的 PF 电容器。  我认为这会缩短启动时间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao San、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao San、

    感谢你的答复。

    您能否建议 PF 与 R10并联的近似电容值?

    此致、

    中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、您好!  

    可能是10pF?  只需通过减小环路带宽来调整环路的稳定性。

    如果 启动时间满足您的需求、您可以进行负载瞬态测试以确保环路稳定。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao San、

    感谢您的建议。

    我的问题已被清除。

    此致、

    中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、您好!   

    不用客气、我将在这里结束本次讨论。 祝你度过美好的一天!

    此致

    TAO