请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好、我设计的是交流/直流电源
问题1. 输入交流85~265 V 交流 输出输入直流300V/3A
问题2. 输入交流85~265 V 交流 输出输入直流400V/0.5A
我看到 UCC28070具有 EVM,、但它只有300W
如果我想将输出功率更改为 Q1 Q2,您是否可以建议 T1 T2 L1 L2 D1 D2 Q1 Q2器件型号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
郭您好、
有关关键器件选择、请参阅以下计算器。
TI 不向客户推荐任何器件型号。
希望这对您有所帮助。