This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:双路可编程电源的设计审查

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034800/tps55288-design-review-of-dual-programmable-power-supply

器件型号:TPS55288

您好!

目前、我正在构建 一个双通道可编程电源、我想在此提供一些有关该设计的反馈。

有两个汇编选项的规格:

5V 输入// 1-5V 输出,最大1A
12V 输入// 5-12V 输出、最大5A

我知道必须重新计算这些选项的所有值、因此原理图不完整。

是否有任何改进布局的想法?

非常感谢!

e2e.ti.com/.../pps.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我将查看原理图、并在星期五结束前向您提供反馈。 请稍等。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    一个问题、当我打开两个原理图时、两个原理图看起来是相同的。 您希望两个应用具有相同的 BOM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否阅读了 TPS55288布局指南 应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    很抱歉、我的回复很晚、因为我目前正在度假、所以我很少在这里办理入住手续。

    是的、原理图是相同的。 当然、组件必须不同。 我希望在两个用例中使用相同的设计、并且只需交换组件即可。 我知道、对于两个汇编选项、我必须重新计算所有电阻器/电容器值。

    因此、我更感兴趣的是设计反馈、而不是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、只是对应用手册进行了更深入的研究...不知道为什么我没有看到这个。 当我进行一些更改时、可能会回到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您可以使用 TI Webench 帮助您选择外部组件或使用 TPS55288文件夹页面下的 TPS55288计算工具。