This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:线路调节信息

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035713/tps62912-line-regulation-info

器件型号:TPS62912

你好

我将使用 TPS62912从5-12VDC 输入电压生成3.3V 电源。 首先、输入电压为5VDC、然后变为12V。 我在数据表中查找线路调节规格、以了解当输入电压从5VDC 跃升至12VDC 时、输出电压将发生多大变化。 我在数据表中找不到任何有关这方面的信息。

为什么会这样、如何获得输出稳定性?

此致
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。   在2.2MHz 开关频率下、12Vin 和5Vin 至3.35Vout 的输出电压调节如下所示。  我没有将此数据包含在数据表中、数据完全符合1% 规格。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致