This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:CS 比较器

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035571/ucc2800-cs-comparator

器件型号:UCC2800

您好专家、

我对内部 CS 比较器有疑问。 我们可以从下面的方框图中看到。 内部有两个电流感应比较器、一个是1.5V 阈值、另一个是1V 阈值。 这两个比较器是如何工作的? 根据我的理解、1V 阈值比1.5V 比较器更早触发。 哪种情况会触发1.5V 比较器?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 CS 达到1.5V 时、器件将像初始上电一样处于软启动状态。 如果仅达到1.0V、则不会进行软启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    您是否说当 CS 达到1.5V 时、器件将处于软启动周期、例如断续模式、以保护过流事件? 如果仅达到1V、那么没有软启动意味着什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无软启动意味着无断续和逐周期电流限制。