This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:两个从器件的 I2C 地址

Guru**** 1415480 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035736/bq27411-g1-i2c-address-for-two-slaves

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:TCA9543A

大家好、
我在  其中一款产品中使用的是 BQ27411DRZT-G1A。
我们在产品的初级和次级中有两个电池、这两个电池都是可充电电池。
我想使用 BQ27411DRZT-G1A 作为两节电池的电量监测计、以独立监测其充电、放电和 SoC。
单个 I2C 总线用于与 MCU 通信文件监测计。
如果我使用同一个芯片两次、我 认为通信中会出现地址问题、因为它们都具有相同的从器件地址。
是否有任何方法可以解决此问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用 https://www.ti.com/product/TCA9543A 之类的 器件、才能在一条 I2C 总线上使用具有相同 I2C 地址的两个监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    感谢你的答复。
    我们的系统是电池供电的系统、我们也担心 BOM。
    使用 I2C 开关是唯一的解决方案吗?
        市场上提供 BQ27411DRZR-G1A 和 BQ27411DRZT-G1A 等芯片。
    这两者之间有何区别?
    如果 TCA9543A 是必需的、则 Mouser 或 DigiKey 中不提供相同的电流。
    另外、您能否为具有可编程地址的3.7V 标称电压锂聚合物电池或具有不同地址的相同类型芯片推荐具有 I2C 接口的电池电量监测计?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRZR 和 DRZT 之间的唯一区别是、如果您购买完整的卷带、则卷带的尺寸(DRZR 是3000器件卷带、DRZT 是250器件卷带)。 芯片本身是相同的。

    TCA9543A 只是 I2C 开关的一个示例。 另一个示例是 https://www.ti.com/product/PCA9543A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    感谢你的答复。
    使用开关是这里唯一的解决方案吗?
    TI 是否有具有硬件可编程 I2C 地址的芯片?
    您能否为具有可编程地址的3.7V 标称电压锂聚合物电池或具有不同地址的相同类型芯片推荐具有 I2C 接口的电池电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有具有可配置 I2C 器件地址的单节电池电量监测计。

    有一个多节电池电量监测计 https://www.ti.com/product/BQ40Z50-R2 、它具有可配置的 SMBus 器件地址。

    如果您想在同一总线上使用多个仪表、所有其他监测计都需要一个总线开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    感谢你的答复。
     BQ27411DRZT-G1A 的 I2C 地址 为  1010101。是否有任何其他具有 I2C 接口并具有其他 I2C 地址的单节电池电量监测计、以便可以将其连接到同一总线????
    甚至 BQ27500DRZT-V120G4也具有相同的 I2C 地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有最近(如10年前)针对具有不同 I2C 器件地址的单节电池电量监测计进行的阻抗跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  
    感谢你的答复。
    从您的回复中、我希望唯一的示波器是使用 I2C 开关或使用其他供应商提供的电池电量监测计。
    无论如何、我已经阅读 了 PCA9543ADR 的数据表。
    我有一些疑问、我会将其作为单独的线程发布。