This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:UL60950测试的 ILIM 短路值

Guru**** 2538570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036037/tps2662-ilim-short-circuit-value-for-ul60950-test

器件型号:TPS2662

您好!

您能告诉我 TPS2662的短路 ILIM 和开路 ILIM UL60950认证的电阻范围是多少?
换言之、调用短路 ILIM 值时返回的最大 ILIM 电阻是多少?同样、调用开路 ILIM 值的最小电阻是多少?

谢谢

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    感谢您的支持!

    为了调用短路的 ILIM 值、返回的最大 ILIM 电阻是多少? ->6kOhm (典型值)

    调用开路 ILIM 值的最小电阻是多少? ->320kOhm (典型值)

    请注意、这些不是特征化的、因为通常的短阻抗和开路阻抗 与这些阻抗远不相同。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    格伦