This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:OTG 升压输出电流

Guru**** 2810945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25890, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035619/bq25606-otg-boost-output-current

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25890BQ25895

我最近向客户推荐 BQ25606,问题是最大升压输出需求为1.5 ~2A,请参阅数据表,BQ25606无法满足需求。

 ?还有其他独立的单节电池充电 IC、其升压输出电流大于1.5A μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 BQ25890/BQ25895。  这两款器件均为 主机控制型充电器、但 它们可在默认模式下运行、无需主机管理。

    谢谢、

    宁。