This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25702:UCC25702 PIN8 FB 引脚

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035966/ucc25702-ucc25702-pin8-fb-pin

器件型号:UCC25702

大家好、

UCC25702、PIN8 FB 引脚。 我们可以向该引脚施加的最大安全电压是多少。  该引脚上有一个内部电阻分压器、标称值为2.5分频。 我假设我施加10伏4伏电压将在内部出现。

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我不建议对 FB 施加9V 电压。  从 UCC25702数据表的第2页中、FB 上的绝对最大电压额定值为6V:

    此致、

    Steve M