This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:外壳尺寸错误

Guru**** 2557580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674, LM2672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035657/lm2674-wrong-housing-dimension

器件型号:LM2674
主题中讨论的其他器件: LM2672

你好

器件 LM2674在您的网站和数据表上显示错误的外壳:

网站:



数据表:



数据表外壳图:

但是、当您订购零件时、您会根据外壳图纸获得尺寸。 请澄清。

对于 LM2672器件、存在类似的问题。 网站封装与数据表封装不匹配


此致

Marcel Born

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为主体尺寸是指模塑化合物尺寸、不包括销钉。 我看到其他 SOIC8器件使用相同的值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的注意。 但是、如果您查看这两个数据表、则不会对 SOIC 外壳进行验证:

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    LM2674是对的、 对于 LM2672、请参阅数据表末尾的封装信息。

    谢谢