This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:Webench 不工作

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61094, TPS61021A, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035826/tps61099-webench-does-not-work

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61094TPS61021ATPS61023

您好!

我根据以下要求在 TI.com 上搜索升压转换器。
 VIN= 3.3V
 VOUT=3.9V
 Iout (max)=0.5V
TI.com 显示了总共89个器件。
我从他们那里选择了 TPS61099、并尝试了 Webench 仿真。
但是、Webench 仿真结果不可用、如下所示。

地球上的问题是什么?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuhiko-San、

    目前 、在 Webench 中将 TPS61099的电流限制值设置为0.8A (来自数据表)。

    对于您的输入情况、Webench 会 超出电流限制。 从而导致故障。 如果您减小 Iout 小位(0.4A)、则应创建设计。 我继续创建了0.4A 设计(链接下方)、供您立即参考。  

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=3B540D17998A97D1

    此致

    Bhushan  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan、

    感谢您的回答。
    当 Iout (max)= 0.5A 时、是否意味着 Iout + ILpp/2可能超过0.8A?
    通过使用更大的 L 值、客户可以使用 TPS61099?
    在 Vin=3.3、Vout=3.9V 和 Iout (max)=0.5A 时、Webench 不支持使用较大的 L 进行仿真?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhiko-San、

    对于3.3Vin 至3.9Vout/0.5A、假设效率为90%、则最大输入平均电流约为0.65A。 我不建议您使用 TPS61099、因为电感纹波电流不会随电感的变化而变化。 对于3.3V 输出电压、纹波电流为300mA、这意味着0.65A Iin 时、峰值电感器电流将达到0.65+0.3/2=0.8A、这仅达到电流限制的最小值。  

    这样做的缺点是、由于 TPS61099没有为 Vout 充电的电流裕量、因此负载上升时的瞬态性能更差。

    就您的情况而言、TPS61021A、TPS61023、TPS61094都是好的器件。 如果您有任何疑问、还可以使用其他器件随时与我联系。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文豪

    我看、感谢您的详细解释。

    此致、

    希拉诺