This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61261:高侧?Ω 时2 NMOS 的功能是什么

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61261, TPS61023, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035605/tps61261-what-are-the-functions-of-the-2--nmos-at-high-side

器件型号:TPS61261
主题中讨论的其他器件: TPS61023TPS61094

  ?在 TPS61261的高侧串联2个 NMOS

请参阅数据表、 我的理解是:

右侧 NOMS 的 R-on 电阻起 着电流采样电阻器的作用、因此右侧 NMOS 是常见的高侧开关

左侧 NOMS 扮演 LDO 的角色、因此当 VIN 过大时 、左侧 NOM 可以共享来自 VIN 的一些电压

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    你部分是对的。

    对于低电压升压转换 器、大多数情况下的 HSFET 是 PMOS、我们能够控制其背栅极二极管。 因此、我们可以在线性状态下控制 Rdson、在开关模式下完全导通和关断。

    我们使用感应 FET、Rdson 是 HSFET 的1/K、以感应 HSFET 的电流;

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么高侧有 TOW NOMS?一个用于 LDO、一个用于升压转换器开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    也许是的。 方框图有时只是为了显示含义。 实际设计比图中的设计更复杂。 客户提出的问题是什么?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是客户问题、而是个人研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    好的。 很高兴知道这一点! 您还可以访问最新产品 TPS61094、TPS61023等 您还可以访问有关控制拓扑、理论研究或功率级设计的应用手册。 感谢您提出更多问题。 很高兴与他们讨论。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我关闭了此主题、因此如果您有其他问题、欢迎您在此处创建新主题。 谢谢!

    -文豪