This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:300V 输出电压

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033247/lm3488-output-voltage-of-300v

器件型号:LM3488

大家好、

我用数据表图30的形式制作了一个电路。 我希望输出电压为300V、但仅得到92V。 不能变得更高。 我应该如何管理电路的价值以实现我的目标?  

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有更新吗?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    很抱歉耽误你的时间。   您能否分享您的原理图、还能告诉我们您的输入电压和负载电流是多少?   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi、

    感谢你的帮助。

    原理图与数据表的图30相同。 输入电压为24,对于电阻器,电阻值分别为1k 和100k。 输出达到90伏,然后慢慢下降。 至于输出电流,它非常小,不超过1mA。



    希望从您那里了解。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我建议查看以下参考设计、看看它们是否能提供帮助。

    https://www.ti.com/tool/PMP10077 -此参考设计使用 LM3478EVM、但基础级设计应相同。 您将需要更改反馈电阻器以生成300V 电压。

    PMP8621  和 PMP20183 采用类似的方法、即在初始升压级之后添加电荷泵级、以生成非常高的输出电压。  

    您能否共享修改后的原理图?  

    谢谢、

    Richard