This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:过热保护阈值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035767/ucc256404-over-temperature-protection-threshold

器件型号:UCC256404

大家好、

我想确认 OTP 温度阈值。 但是、我在数据表中找不到该信息。 您能否检查 OTP 的温度阈值?

此外、如果您有 任何有关 OTP 或 OTP 函数波形的详细行为的文档、请与我们分享。

此致、

Oki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oki、

    数据表中给出了热关断的典型最小值。

    一旦结温超过此最小值、IC 将关断1s、然后重新启动。 因此、建议在 IC 运行期间结温不应超过热关断最小值。

    我们没有任何与 OTP 阈值相关的波形。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Makikanta、

    很抱歉、我忽略了它。

    非常感谢您的快速响应。

    此致、

    Oki