This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:原理图审阅

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032397/tps2121-schematic-review

器件型号:TPS2121

请查看 TPS2121的原理图和电阻设置并提供反馈。 下面还附加了电阻器计算。

两个输入均为20V、Input1是扩展坞、Input2来自 VBUS (USBC)。 如果扩展坞电压达到17.5V 以下、则默认电源路径为扩展坞。输出开关连接到 INPUT2、即来自 USBC 的 VBUS。 我们将使用自动切换模式。 在两种输入情况下、通过多路复用器的电流都是2.25A 连续电流(我们的系统为45W)。  

如果您需要更多信息来查看设计、请告诉我。

谢谢

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、  

    您能否通过输出到输入电阻器澄清您的意图? 它们是否没有连接?

    多路复用系统的性质是为了减少源之间的交叉传导。 在建议的配置中、Vin 和 Vout 之间始终有一条导通路径。 在 Vin 信号悬空的情况下、这会增加损坏的可能性。  

    以下真值表说明了在 XCOMP 模式下运行所需的条件。 当分压器当前处于待机状态时、当 Vin1降至17.5V (假设 Vin2保持20V)时、PR1和 CP2相交的切换将发生。 但是 、在该电流配置中无法保证这一点。

    器件始终对其输入做出响应。 当器件从一个电源切换至另一个电源时、未选择的电源在空载时会略微上升、而负载电源的电压会略微下降。 PR1和 CP2比较器非常敏感、VBUS 线路的抖动非常严重、这会反复改变 PR1和 CP2的比较。 这会导致器件在输入之间保持切换。

    通过在 ST 和 PR1之间添加迟滞电阻器可以避免这种情况、以下文档对此进行了进一步详细介绍: https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf

    我认为您可能还需要 VBUS 线路上的一些输入电容来帮助保持电压。 这是因为在快速切换期间、没有软启动或电流钳位、并且您的输出电容非常大。 这意味着浪涌电流将流经器件、这可能导致输入电压明显下降。

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的反馈。

    输出到输入电阻器为 NC (未安装)、将用于绕过多路复用器的调试

    在输入到输出之间将始终启用电源路径。  为什么浮点输入有损坏的机会?

    如果我们通过 MCU GPIO 控制 CP2、那么问题将得到解决吗?

    我在最近原理图的 ST 和 PR1引脚之间有电阻器

    谢谢

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、  

    是的、这样就可以正常工作了!  

    从原理图中我个人看不到 ST 和 PR1引脚连接的位置、但如果它们在较新的原理图中与一个电阻器连接以实现迟滞 、那么这应该起作用。  

    此致、  

    Elizabeth