This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:如何改善 IBAT 引脚不稳定电压。

Guru**** 2521310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033918/bq25731-how-to-improve-ibat-pin-unstable-voltage

器件型号:BQ25731

彭赞、

我是否可以在这个新主题中提出一些其他问题、因为之前的主题已消失?

非常感谢您的大力支持。

您能回答以下问题吗?

问题1. 是否可以为 SRP/SRN 滤波器使用与 EVM 器件相同的电容值(C57=0.068uF、C58=C59=18nF)?

问题2. 它们希望 IBAT 滤波器使用 R=330欧姆和 C=1000pF。

    使用这些器件参数是否没有问题?

问题3. Q2相关问题。

    添加此滤波器是否会对 BQ25731造成不良影响?

非常感谢您的答复。

再次感谢、致以诚挚的问候、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    关于 Q2、客户希望使用以下电容器。

    C57=0.047uF、C58=C59=22nF。

    使用这些器件是否没有问题?

    谢谢、此致、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    就在这里。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1032584/bq25731-how-to-improve-ibat-pin-unstable-voltage/3819705#3819705 

    我将在旧主题中回答您的问题、并在几天后删除此当前帖子。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    感谢你的答复。

    PC 重新启动后、我尝试使用 URL 查找旧线程、但无法获取、并显示"找不到页面"。

    您知道原因吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    我将该主题移至内部论坛、因此 URL 可能已更改。 您是否可以尝试查看 E2E 回复历史记录并尝试从此处访问该主题、而不是发布 URL?

    下面是我对另一个主题的答复:

    "

    问题1. 是否可以为 SRP/SRN 滤波器使用与 EVM 器件相同的电容值(C57=0.068uF、C58=C59=18nF)?

    Peng -是的、还可以。

    问题2. 它们希望 IBAT 滤波器使用 R=330欧姆和 C=1000pF。

        使用这些器件参数是否没有问题?

    Peng 应该可以。 他们能否先尝试300欧姆和1nF 电阻?

    问题3. Q2相关问题。

        添加此滤波器是否会对 BQ25731造成不良影响?

    Peng -在 SRP/SRN 引脚上使用滤波器很常见。 在 IBAT 引脚上、 建议的滤波器 被其他客户广泛使用、风险较低。

    "


    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    非常感谢您的大力支持。

    由于您的帮助、我可以再次看到该主题。

    您能回答以下客户问题吗?

    问:您是否有任何计算方法或公式来计算  C57、C58、 C59

       和 IBAT 滤波器 CR  值?

    非常感谢您的答复。    

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    对于 C57、C58、C59、其典型规格是截止频率低于板载噪声信号(例如、开关频率噪声)。

    https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00086777-how-to-filter-the-input-of-a-highside-current-sensing-stmicroelectronics.pdf

    本应用手册第1页至第13页是高侧电流感应和滤波的好阅读。

    由于电路寄生、这是设计的一部分、应在实验中进行微调以实现最佳性能。


    对于 IBAT RC 值、它由客户实验确定。 我们已经看到 典型值为300 Ω+ 2.2nF。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    非常感谢您的大力支持。

    根据您的建议、客户可能会降低 IBAT 的不稳定电压。

    他们还有几个问题、如下所示。 请给我回复。

    问题1. 它们对 C57、C58、C59使用了以下参数

       (这些是 EVM 位置编号 但实际上、他们在自己的电路板上评估 BQ25731。) 和 IBAT CR 滤波器。

        -> C57=0.047uF、C58=C59=22nF、IBAT CR 滤波器:R=330 Ω、C=1000pF。

       但它们需要更稳定的 IBAT 电压。 因此、它们需要增加每个电容和电阻。

       每个参数值是否有任何限制?

    问题2. 它们在输出侧(它是正在充电的输入侧)放电时发现一个大负载调节电压。

       客户在0A 和2A 之间更改了负载电流。 然后、观察到大约0.5V 的负载调节(=压降)。

       其电池为4节锂离子电池。  他们检查 了多个输出设置电压下的负载调节电平。

       但负载调节不会因输出电压而改变。 他们还发现了以下情况。

       -当负载电流瞬态速度较慢时、负载调节也是相同的水平。

       -当负载电流为0A 时,输出电压比设定的输出电压高0.5V。

        此外、输出电压变为具有极小负载电流的设定电压。

        请告诉我如何消除这种大负载调节电压?

    问题3. 在以下条件下、可以在电感器上观察到高频音频噪声。

        (1)。 电池电压= 16.5V、输出电压/电流= 6V/650mA。

        (2)。 电池电压= 16.5V、输出电压/电流= 9V/650mA。  

        (3)。 电池电压=16.5V、输出电压/电流=12V/600mA。

        (4)。 电池电压=10.5V、输出电压/电流=6V/560mA。

        (5)。 电池电压=10.5V、输出电压/电流=9V/490mA。

        (6)。 电池电压=10.5V、输出电压/电流=12V/335mA。   

       它们知道音频噪声问题的主要原因是机械因素(电感器部件、电路板图案等)。

       但是、如果您知道 BQ25731方面的任何解决方案、您能 告诉我吗?   

    非常感谢您的答复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    问题1:
    对于 C57、C58、C59、我建议使用100nF 作为目前使用的最高电容。 请将其更改为100nF、然后查看性能是否提高。 在 IBAT 滤波器上、尝试使用300欧姆和2.2nF、看看它是否有所改进。

    问题2:
    您提到了电池放电期间的负载调节、但如果没有适配器且电池正在向系统负载放电、则不会进行调节。 VSYS 将是 VBAT 减去从 VBAT 到 VSYS 的功率损耗。  

    BQ25731不是真正的稳压器、而是优先考虑充电的电源转换器、因此 VSYS 不是固定的、无法设置。 只能设置最小系统电压。

    另一种可能是、它们会限制输入端的系统功率、并且必须对电池进行放电以帮助解决问题。 在这种情况下、即使存在适配器、您也可能会看到 VSYS 低于最小系统电压。 从数据表中:

    "充电器支持动态电源管理(DPM)。 通常、输入电源为系统负载和/或电池充电提供电源。 当输入电流超过输入电流设置(IIN_DPM)或输入电压降至输入电压设置(VINDPM)以下时、充电器会降低充电电流、以优先为系统负载。 随着系统电流的上升、可用的充电电流相应地下降至零。 如果系统负载在充电电流降至零后持续增加、则系统电压开始下降。 当系统电压降至低于电池电压时、电池将放电以补充重系统负载。"

    简而言之,从现有的资料来看,可能有很多不同的可能性。


    问题3:
    我会确保将"EN_OOA"设置为"1"。 这会将 PFM 突发频率限制在25kHz 以上并超出可闻范围。 我还建议查找其系统中频率超过可闻范围(20kHz)的波形/信号。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    非常感谢您的回复。

    很抱歉、我的问题 Q2 未正确解释。

    客户评估板 不需要 VSYS 输出。 因此、他们选择了 BQ25731作为其下一个产品。

    它们使用 OTG 模式、模式下的放电输出为 VBUS 侧。

    它们 使用"OTGVoltage()"寄存器设置的6V、9V 和12V 电压。

    是否有任何方法 可以消除较大的负载调节电压?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    我在 EVM 上使用 VBAT ~10.5V、3S、6V、9V 和12V 输出进行了测试。 我将负载从0A 变为2A、在某些情况下、我确实看到稳压关闭了0.3V。

    但是、可以通过设置"EN_OOA"="0"来改进调节。 由于 Fsw 在轻负载条件下受到 EN_OOA 的限制、因此调节效果不会那么好。 通过不限制 Fsw 范围、可以改进电压调节(在 EVM 上进行测试)。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”