This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:随输入电压变化的 Flybuck 非隔离式电压漂移

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035927/lm5161-q1-flybuck-non-isolated-voltage-drift-with-input-voltage-change

器件型号:LM5161-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5161

您好!

我正在使用 Flybuck 拓扑中的 LM5161芯片。 我们使用3类纹波注入来控制恒定导通时间控制的导通和关断时间。 我们遇到的问题是、当我们将输入电压从16扫描到32V 时、标称值为28、我看到非隔离式电源从12.4更改为12.7V。

正如我在开发板中看到的那样、我希望这个电压保持在稳定的12.4 (正如设计的那样)。 是否有其他人看到过这种情况、如果是、您能否提供一些有关如何解决它的见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享原理图和 BOM?

    此外、输出端的小负载、比如10mA、这个问题是否会消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    无法显示我们的原理图、但随附的是 TI 评估模块1。 我们使用的设置接近相同、但 R6更小、C5更大。 此外、我们还有更多的输出电容。

    最初、我认为我们需要在输出端具有更大的阻尼电阻、因为我们具有更大的电容(更少的 ESR)、但在读取之后、如果您使用我们正在使用的人工纹波注入(类型3)、这似乎并不重要。 值的变化是否会产生我们所看到的效果?

    我移除了一些负载、当输入从16.5变为32时、它仍然浮动0.4V、而当负载增加时、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您使用的3类纹波注入网络值是多少?  

    您是否使用相同的 XFM?

    R2是否已组装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们安装了 R2  

    R6 = 15k

    C5 = 3300pF

    0.1u 交流耦合电容器

    您说的相同 XFM 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    C5超出推荐值。 我建议2200pF。

    XFM、我是指变压器。

    在占空比大于50%的情况下、您需要小心选择 XFM。 大于50%的占空比会给 Flybuck 带来一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall,

    Dang、我是否错过了一条不超过2200pF 的线路? 您能告诉我它的位置吗?

    关于变压器、占空比大于50%时的问题是否是由于关断时间不足以将能量从初级线圈传递到次级线圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    我使用了设计计算器。

    www.ti.com/.../snvc200

    可以根据表5中的数据表公式执行相同的计算。

    对于更高的占空比、较短的关断时间与较高的漏电感可降低次级电流的压摆、进而影响稳压。

    本文提供了说明

    https://www.ti.com/lit/ml/slpy004a/slpy004a.pdf?ts=1631571711900&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我还想看到 FPWM = 0、以查看问题是否通过这种方法得到解决。 只需确保不要将 VCC 短接至接地。