This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:随机电池连接支持问题

Guru**** 2553910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035924/bq76942-random-cell-connection-support-question

器件型号:BQ76942

我的客户已经发布了有关我要检查的问题、即10芯电池座暴露了10芯 B+(最高电位)和1芯 B-(最低电位)、当它集成到填充的 PCB 中时、不会首先控制它。 (B +为 AFE BAT 和 VC10、B-为 AFE VSS 和 VC0)在连接 B+、B-后、通过 VC9将 B+、B-和电池电位连接到 VC1

客户了解良好的数据表第60页16.3随机电池连接支持意见。

条件:
使用1件,无堆叠
首先采用 PCB、然后在 PCB + BQ76942和电池单元之间连接电池。
10秒

此致、
Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimura-San、

    B+和 B-可首先连接。 大多数 VCn 引脚的绝对最大电压为85V、因此不会出现问题。 VC0具有较小的绝对最大值、因此必须首先通过电阻器将其连接到电路板上的 VSS。

    此致、

    Matt