This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:原理图检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035617/bq24600-schematic-check

器件型号:bq24600

你(们)好

您能否帮助查看下面的 BQ24600原理图以及任何需要调整的问题

客户遇到问题:卸下直流输入后、将仅保留2S1P 电池、系统将关闭。

BQ24600的 VREF 也将断电? 此时、BQ24600的 VCC 为8.2V

e2e.ti.com/.../2742.BQ24600.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC (R475)需要一个10欧姆电阻器。

    1.5mV SRP-SRN 电压(10m Ω 检测下的预充电电流为150mA)的预充电电流精度为+/-55%。 请注意、50mA 的预充电电流可能具有更大的精度偏差。

    3.我建议将电感器和输出电容器之间的输出频率设置在17kHz 和25kHz 之间。 输出电容为6.8uH 和21.1uF 时、输出频率为13.3kHz。

    我仅将8.4V 电池连接到了我的 EVM。 VCC 电压为7.99V、VREF 电压为0V。我的 PG/引脚也是7.8V、用于指示睡眠模式。 由于没有适配器、这是可以预料的。 REGN 也为0V

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。