This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700XX-Q1:TLV70033替代产品

Guru**** 2509675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035581/tlv700xx-q1-tlv70033-alternative

器件型号:TLV700XX-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS799

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TLV70033。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

客户在 TLV70033之前使用、但截至目前库存中已缺货。 他希望使用  TPS79933QDDCRQ1作为 TLV70033的替代产品。 他担心的是两个器件的引脚4。 他想 知道、与浮动的 NC 引脚相比、他是否可以在没有电容的情况下使 TPS799的 NR 引脚保持断开状态以降低噪声。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 我的帖子是否有任何更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

            在 TPS799的 NR 引脚上连接一个电容是可选的。 在 NR 引脚上连接一个电容(例如1nF)将大大减少输出引脚上的噪声、但是即使 NR 引脚保持断开状态、器件仍将保持工作状态(尽管噪声更大)。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特