This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:线圈支持查询

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013A, BQ51003, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034365/bq51013a-coil-support-inquiry

器件型号:BQ51013A
主题中讨论的其他器件: BQ51003BQ51013BBQ51013

大家好、

你好。

 BQ51013A 是否支持 22x0.87mm 线圈尺寸? TDK 的 WR2230-26M8-G 尺寸适合我们的客户应用。

https://www.mouser.ph/productdetail/tdk/wr222230-26m8-g?qs=dApJwNzDUnyv9xXkWGdSxQ==

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    BQ51013A 已替换为 BQ51013B、它们与 P2P 兼容。 此外、如果应用仅需要500mA 或更低的电流、则可以选择 BQ51003、它仅采用 WCSP 封装。

    BQ51013B 和 BQ51003将支持  WR2230-26M8-G 线圈。  

    请注意、这是一个低功耗线圈、在电流为500mA 或更低时效果最佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。 这意味 着 BQ51013A支持 WR2230-26M8-G 线圈、对吗?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    是的、该线圈适用于 BQ51013A

    但不要推荐 A 版本、它仅符合 WPC 1.0标准、该标准已过时。 替换 部件是 BQ51013B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意并感谢 Bill。

    如果客户使用 WR2230-26M8-G 和 BQ51013B、是否符合 QI 标准? 即是否将使用任何符合 Qi 标准的充电器?

    谢谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我刚才回复了您单独的电子邮件。

    此致、

    艺术