This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:充电电流转换器(ISET)电压测量的 ADC 要求?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035511/bq24074-adc-requirements-for-charge-current-translator-iset-voltage-measurement

器件型号:BQ24074

你好

我计划使用 Arduino 测量 ISET 引脚上的电压、以获取充电电流。 对于 ADC 输入阻抗是否有任何特殊要求、以便在测量该电压时不会影响充电器? 或者、Arduino ADC 能否更改 ISET 引脚"看到"的电阻值、从而更改充电电流? 我的 ISET 电阻器为680欧姆。 我已经看到 Arduino ADC 的输入阻抗约为100kOhm。

最棒的

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我相信使用 Arduino ADC 不会有任何问题。 如果 ISET 引脚检测到该电阻、则可以看到680欧姆和100千欧电阻并联、其等效电阻为675欧姆。 由于我们的数据表规定 ISET 电阻器的阻值至少为590欧姆、我认为这是可以的。

    此致、

    Anthony Pham