This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:考虑 Cin (纹波除外)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035766/tps53355-cin-consideration-except-for-ripple

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:TPS53353

大家好、

我对 TPS53353的 Cin 限制有疑问。

通常、我们将直接使用 Vin 纹波来评估 Cin 要求。

但是、正如我知道的、D-CAP 控制方法也会感应 PWM 的 Vin。

因此、我想知道我们需要的最小电容是什么、它不会影响 D-CAP 的正常运行

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D-CAP 控制拓扑可感应 PWM 的输出纹波、并且需要在输出端为 D-CAP 器件(如 TPS53355)提供最小 ESR 或纹波注入电路。

    话虽如此、选择输入电容器时需要考虑几个因素。 对于一种情况、应选择输入电容以满足设计的任何 Vin 纹波要求。 还建议在输入端使用高频旁路电容器、以减少开关节点上的振铃。 此外、当连接到 PVIN 电压时、需要绕过控制器电压输入。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53355实际上在高侧 FET 导通期间使用 SW 引脚来感测输入电压、而不是 VIN 或 VDD 引脚。  这使得 D-CAP 自适应导通时间发生器能够更好地补偿高侧 FET 中的损耗、并在负载条件下保持更一致的开关频率、因此它对控制环路的 VIN 纹波具有非常强的耐受性。

    如果使用外部 RCC 注入以允许使用带陶瓷输出电容器 https://www.ti.com/lit/an/slva453/slva453.pdf 的 D-CAP 控制、 RR/Cr RC 观测器/纹波发生器还将通过 SW 引脚感应 VIN、还允许环路承受 VIN 上的交流纹波。

    除了正常的 VIN 纹波设计要求外、不连续的输入电流还会产生高 RMS 电流、因此在选择输入电容器时必须考虑输入 RMS 电流。

    由于 D-CAP 模式控制以非常高的频率向环路提供电压前馈、因此在高频时、TPS53355转换器的 VIN 中的阻抗将为负、因此、较高的 ESR 输入电容器可用于抑制任何输入谐振、 尤其是在使用低损耗电感器抑制转换器本地输入端的高频开关噪声时。