This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:随机无电源

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035043/tps23861-random-no-power

器件型号:TPS23861

您好、先生、

某些端口不会随机供电(它可以最初供电、并且在离开一段时间后无法供电。 不提供电源的端口可能不相同。)

通过控制台查找此消息、

TPS_GetDeviceInterruptStatus (i2cAddList[devNum]、&intStatus);

无法读取任何事件。 在什么情况下会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您可以将原理图转发给审阅吗? 您是运行自动模式还是半自动模式?

    此外、该器件有加电序列、其中 RESET 引脚必须为低电平、同时 VDD 和 VPWR 斜升。 您能否在首次为 PSE 芯片的电源轨上电时确认它满足的顺序? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、  

    我们使用半自动模式、并使用一个内核线程来监测 ti23842的中断事件。

    有时一切正常、但有时端口不供电。

     

    当端口不支持电源时、我插入/拔出与该端口连接的 PD、 并且没有任何中断事件。

    通常情况下、应发生"端口断开"事件、或者当 PoE 端口没有 PD 时、 
    它应该处于"新检测"状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    开机,客户现在将测量,请稍候等待客户测试。

    供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、感谢您进行测量。

    我注意到电路板上的栅极串联电阻器。 您能否尝试使用0欧姆电阻器而不是22欧姆电阻器。 此外、您还有外部 FET 的数据表吗? 我似乎无法在网上找到一个。 谢谢!