This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:计时

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033814/bq25606-timing

器件型号:BQ25606

尊敬的团队

在启动期间、BQ25606的时序存在一些问题。  客户 测量了几个点、IC 输入(12v)、STAT、REGN、SYS。

在电源进入 IC 之前、/CE 已经为低电平。  此时、再次接通电源、STAT 将具有800ms 的高电平延迟、然后 STAT 将变为低电平。

在第一个块中、STAT 和 REGN 之间的差值大约为220ms。 这一次是以下规格(8.3.2.1)中提到的 REGN 延迟220ms 吗?

2.在第二个块 REGN 变为高电平后、STAT 也保持高电平。 该周期约为600ms、规格中是否有提及?

在第三个块中、您可以看到 STAT 变为低电平。 无论电池电压是否充满、BQ25606预设 STAT 是否会变为低电平?BQ25606是否使用此低电平脉冲来确定 STAT 的后续输出状态? 在此期间是否有文档描述?

4.左图/CE 引脚中的充电禁用是否处于高电平的开头? 为什么在黄色框中禁用 SYS 提升充电电平? 红框中的 SYS 在 VBUS 进入之前已经是高电平。 电池是否已连接、因此 SYS 电压是此时的电池电压?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    1.是的、如前所述、在满足 REGN 加电条件和启用 REGN LDO 之间存在220ms 的延迟。 这是数据表中的预期时序。

    2.这个600ms 的延迟很可能是由于源限定和输入源类型检测。 客户使用哪种类型的输入源作为此充电器、如果 USB 是哪种类型? 本视频更好地描述了 USB BC 1.2的这种类型源检测

    training.ti.com/what-is-usb-bc-12

     STAT 下降表示充电已开始、随后被禁用表示充电电流 低于充电终止、并且电池电压高于再充电阈值。 如果 VBAT 接近电池稳压电压、则会发生这种情况。  这个周期对于感测 ICHG 低于充电终止是必要的、这是因为这个部件没有一个 ADC 来感测 VBAT。  这是自主充电周期(8.3.6.1)的一部分。

    如您所述、VSYS 将处于高电平、因为 VSYS 由 VBAT 供电、而不管 CE 是高电平还是低电平、只要 VBAT 高于 VSYS min 在这种情况下、VSYS 大约等于 VBAT 减去 BATFET 上的压降。 一旦 VBUS 变为高电平、VSYS 将由 VBUS 供电、从而导致 VSYS 上升。 两个波形都是这种情况。

    请告诉我是否有任何可以澄清的内容。

    谢谢、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Juan

    2.这个600ms 的延迟很可能是由于源限定和输入源类型检测。 客户使用哪种类型的输入源作为此充电器、如果 USB 是哪种类型? 本视频更好地描述了 USB BC 1.2的这种类型源检测

    =>客户的输入源是12V 适配器,而不是 USB。

    客户想知道。  数据表中是否描述了600ms 延迟?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    数据表描述 了 REGN LDO 上电后、该器件将通过进行输入类型检测(8.3.2.3)来确定输入电流限制、该检测包括 USB 数据线检测(8.3.2.3.1)。 USB BC 1.2对该过程进行了介绍、相关规范可在此处找到:

    https://usb.org/sites/default/files/USB_Battery_Charging_1.2.pdf

    如(8.3.2.3.1)所述、非标准适配器检测仅在数据接触检测计时器到期后应用、根据 USB BC 1.2、该计时器应在0.3至0.9秒之间。 在该器件中、与我们的其他一些器件一样、计时器的持续时间为600ms。  非标准适配器检测可能会返回、这表示在这种情况下适配器未知、输入电流将由 ILIM 引脚确定。

    请告诉我是否有任何可以澄清的内容。

    最棒的

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Juan

    根据您的回复:

    如(8.3.2.3.1)所述、非标准适配器检测仅在数据接触检测计时器到期后应用、根据 USB BC 1.2、该计时器应在0.3至0.9秒之间。

    在该器件中、与我们的其他一些器件一样、计时器的持续时间为600ms。  非标准适配器检测可能会返回、这表示在这种情况下适配器未知、输入电流将由 ILIM 引脚确定。

    客户 下载了之前提供的文件、但在下面第二段中没有找到文本。 您能 帮 您介绍一下该来源吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    DCD 测试规范(有电流源和无电流源)可在提供的文档的第7.3和7.4节(分别为第31和34页)中找到。

    请记住、测试规范是 USB BC 1.2的描述、是由 USB 实施者论坛编写的、而不是由德州仪器(TI)编写的。 我在 TI 器件上的笔记只是对 TI 如何在其器件中实现该标准的阐述。

    谢谢、

    胡安