This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:ISO16750输入4.5V 压降

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035920/lm5163-q1-iso16750-input-4-5v-drop

器件型号:LM5163-Q1

您好!

这些问题与 ISO 16750标准有关、其中瞬时电压降至4.5V。 输出对压降有何反应?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 Vout 设定点高于 VIN 电压、器件将在100%占空比下继续以低至 VIN UVLO 的电压运行。 当 VIN 降至 VIN UVLO 以下时、根据6V 的最小输入电压规格、我假设该值大约为6V、然后器件停止开关、输出停止尝试调节至输出设定值。