请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165 大家好、
由于样片有限、我的客户正在考虑使用 LM5165/6X/Y 固定选项来实现12V 输出电压、如下所示。
是否可以将 Rex 与如下所示的 LM5165/6XY 配合使用以控制输出电压?
您还能告诉我 R1/R2电阻值、误差、温度漂移吗?
LM5165X
LM5165Y
LM5166X
LM5166Y
此致、
Kai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.