This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM516x 用于可调输出电压的固定输出抗尖峰

Guru**** 1138600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035392/lm5165-lm516x-fixed-output-deice-for-adjustable-output-voltage

器件型号:LM5165

大家好、

由于样片有限、我的客户正在考虑使用 LM5165/6X/Y 固定选项来实现12V 输出电压、如下所示。

是否可以将 Rex 与如下所示的 LM5165/6XY 配合使用以控制输出电压?

您还能告诉我 R1/R2电阻值、误差、温度漂移吗?

LM5165X

LM5165Y

LM5166X

LM5166Y

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我认为可能会出现的问题是、由于额外的 FB 分压器误差、纹波注入和输出电压偏移。

    我将跟进其中的标称值。 不确定我可以提供有关其漂移和准确性的明确信息。 我建议使用数据表典型曲线来测量该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    如果没有精度和漂移数据、是否可以对其进行仿真、因为 要为 12V 输出电压设计 LM5165/6XY、需要这些数据?

    您能否让我更详细地了解"测量该值的数据表典型曲线"?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    EC 规格 VVOUT50和 VVOUT33可以说明第1天的 Vout 精度以及整个温度范围内 Vout 的寿命精度。

    典型值对应于 TJ = 25°C 最小和最大限值适用于–40°C 至+125°C 结温范围。 VIN = 12V (除非另有说明)。(1)(2)参数测试

    很抱歉、先前未注意到此规格。